请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EM1402EVM 主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1、 BQ76PL455A、
您好!
我最近收到了 EM1402EVM、因为我想升级目前仅利用 BQ76Pl455A-Q1评估模块的无源平衡功能的系统。 目前、我通过与 PIC32微控制器的 UART 通信控制 BQ76PL455A-Q1。 我 的问题是、如果我能够在我的 PIC 微控制器上运行相同的代码来读取 EM1402板上的电芯电压和 AUX 信号、因为它们都使用 BQ76PL455A 芯片。 我已经查看了 EM1402EVM (TIDA-00817)原理图、除了开关矩阵电路使用的 AUX7和未连接的 EQx 平衡 MOSFET 栅极驱动器引脚之外、BQ76PL455A 芯片的板载连接看起来非常相似。 那么、我是否能够使用相同的 PIC 微控制器(运行 smae 代码)来轮询电池电压和 AUX 电压、 只需通过8引脚 J2 GPIO 接头分别控制开关矩阵电路(和直流/直流转换器)、例如使用其他具有 SPI 的控制器板(如 FPGA)?
提前感谢您、
Russell Okamura