This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:用于开关矩阵控制的 SPI 通信

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710185/em1402evm-spi-communication-for-switch-matrix-control

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1BQ76PL455A

您好!

  我最近收到了 EM1402EVM、因为我想升级目前仅利用 BQ76Pl455A-Q1评估模块的无源平衡功能的系统。 目前、我通过与 PIC32微控制器的 UART 通信控制 BQ76PL455A-Q1。  我 的问题是、如果我能够在我的 PIC 微控制器上运行相同的代码来读取 EM1402板上的电芯电压和 AUX 信号、因为它们都使用 BQ76PL455A 芯片。  我已经查看了 EM1402EVM (TIDA-00817)原理图、除了开关矩阵电路使用的 AUX7和未连接的 EQx 平衡 MOSFET 栅极驱动器引脚之外、BQ76PL455A 芯片的板载连接看起来非常相似。  那么、我是否能够使用相同的 PIC 微控制器(运行 smae 代码)来轮询电池电压和 AUX 电压、 只需通过8引脚 J2 GPIO 接头分别控制开关矩阵电路(和直流/直流转换器)、例如使用其他具有 SPI 的控制器板(如 FPGA)?

提前感谢您、

Russell Okamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、缺少此查询。 将很快做出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    您完全正确。 实际上、您可以将 EMB 芯片视为 pl455的"附加"或奖金。

    如果您看一下我们的 EM1402示例代码、它实际上会使板上的 SPI 协议与 pl455 GPIO 发生位冲突。 这两种方法均可接受。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 这正是我希望听到的。