This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:此器件是否可用于20A 12VDC SLA 太阳能电池充电器设计?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713465/bq24650-can-this-part-be-used-in-a-20a-12vdc-sla-solar-battery-charger-design

器件型号:BQ24650

我们在6A 和8A 太阳能 SLA 应用中广泛使用此器件、效果非常好。 数据表显示了最高10A 最大充电设计的示例组件选择。

此器件是否可用于具有适当额定值的周围组件的20A 12VDC SLA 设计?

如果是、建议的元件值是多少(特别是对于电感器和输出电容器)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    BQ24650是一款充电控制器、可用于使用额定电压正确的组件进行20A 充电。 我将尽快向您提供建议的组件值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我期待您的回复中包含组件值。 我们有一个即时应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    正如我在前面提到过的、BQ24650肯定可以在20A 电流下充电、但是我们没有在数据表(表1)中建议的值之外保证的特定电感器和输出电容器值。 我们有一个计算表、设计人员可以使用该表根据允许的电感器电流纹波、环路稳定性(电感器和电容器的谐振频率~在12至17kHz 之间)和允许的输出电压纹波来选择值。 您可以根据输入和输出电压要求定制系统。 (保持在 VOUT 中间值将是铅酸电池的充电电压、而不是标称值)。 请访问以下链接 :www.ti.com/.../toolssoftware 并在软件下下载 BQ246xx 计算工具 V1.5 (REV.D)