请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 我们在6A 和8A 太阳能 SLA 应用中广泛使用此器件、效果非常好。 数据表显示了最高10A 最大充电设计的示例组件选择。
此器件是否可用于具有适当额定值的周围组件的20A 12VDC SLA 设计?
如果是、建议的元件值是多少(特别是对于电感器和输出电容器)?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.