主题中讨论的其他器件: TLV431
嗨、大家好
我们的客户正在使用我们的 TPS23756。 输入支持:AC24、DC12V、POE 输入。 输出为5V、3A。
有两个测试板。 一个是 DC12V 输入、另一个是 POE 输入。 但输出均为4.5V。 因此输出不符合要求。
随附原理图、请查看。
测试数据:
1.PSE 电源,P004电路板,测试数据:
VC 电压 :11.74V
VB 电压 :5.06V
VDD: 51.7V
输出电压: 4.45V
2.PSE 电源,P005电路板,测试数据:
VC 电压 :11.75V
VB 电压 :5.06V
VDD: 51.7V
输出电压: 4.68V
Scope1:绿色是栅极波形;红色是栅极2波形;DC12V 电源;
Scope2:绿色是栅极波形;红色是栅极2波形; PSE 电源;
e2e.ti.com/.../POE_2D00_POWER_5F00_V1.0.pdf
请帮我解决此问题。
感谢您的任何反馈。
Vincent