请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C43 主题中讨论的其他器件:UCC28C45
你好。
我们正在评估 UCC28C43D。
配置
f = 100kHz、
Ω= 725 μ s、
CT = 0.0122 μ F
Dmax <50%
我们回顾并评估了电路的相位部分、电流检测滤波器、图形、旁路电容器等、
发生开关抖动。 (5kHz 振荡)
使用低于50%时是否存在限制、问题和疑虑?
请告诉我抑制抖动的对策方法。
谢谢你。