This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:关于开关抖动

Guru**** 2597235 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694618/ucc28c43-about-switch-jitter

器件型号:UCC28C43
主题中讨论的其他器件:UCC28C45

你好。

我们正在评估 UCC28C43D。

配置
f = 100kHz、
Ω= 725 μ s、
CT = 0.0122 μ F
Dmax <50%

我们回顾并评估了电路的相位部分、电流检测滤波器、图形、旁路电容器等、
发生开关抖动。 (5kHz 振荡)

使用低于50%时是否存在限制、问题和疑虑?
请告诉我抑制抖动的对策方法。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您的抖动与选择 Rt 和 CT 值有关。
    在数据表图1中显示的曲线中、Rt > 1k、CT < 4.7nF
    请使 Rt= 7k 且 CT= 2.2nF。
    当 CT = 0.0122uF (12.2nF)时、8.4mA 的振荡器放电电路将会出现 CT 放电问题

    如果您需要 Dmax 小于50%的 PWM 控制器、请使用 UCC28C45

    此致
    John