Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS40428, CSD95378BQ5M
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 CSD95378BQ5M
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
e2e.ti.com/.../FW---a-new-high-current-DC_2D00_-DC-power-convertor-_2D00_-TPS40428.msg
您好、TI 专家
我们正在寻找新的电源直流/直流功率转换器、对于 tps40428的应用、我有一些问题需要您的帮助:
1.对于 TPS40428、每个相位可支持的最大电流为25A 或30A? 在第1页的主要说明中、TPS40428 可支持4相至120A 的电流、这意味着1相可支持30A、但是在第78/79页上、测试波形和数据仅显示25A、哪一个是正确的?
2. 在第7页上、下图所示的输出过流故障是用于单相输出的、对吧?
如 您所知、TI WEBENCH@Designer 工具推荐 TPS40428+ 2件 CSD95378BQ5M (MOSFET)、
CSD95378BQ5M 的 VDD 和使能电压范围为4.5 ~ 5.5V,但电路板上没有5V 输出电压,
我们可以将12V Vcc 分压为5V,您认为这是可以的吗?
下图显示了主要功率耗散, 似乎2个 MOSFET 的功率耗散高达4.6W,是否需要增加另一个散热器?
结至外壳热阻约为15C/W、结至电路板热阻约为1.5C/W、
哪一个是此类 MOSFET 的主要功能?
TPS40428采用 MP 吗? 其他客户使用此部件时是否存在任何关键问题
6.对于草案成本和交货周期, 您可以向我们推荐其他好的解决方案,这对我来说更好。
此致、
Bruce Lin