This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS40428:tps40428设计

Guru**** 2481675 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS40428, CSD95378BQ5M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693620/tina-spice-tps40428-tps40428-design

器件型号:TPS40428
主题中讨论的其他器件:TINA-TICSD95378BQ5M

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

e2e.ti.com/.../FW---a-new-high-current-DC_2D00_-DC-power-convertor-_2D00_-TPS40428.msg

您好、TI 专家

我们正在寻找新的电源直流/直流功率转换器、对于 tps40428的应用、我有一些问题需要您的帮助:

1.对于 TPS40428、每个相位可支持的最大电流为25A 或30A?  在第1页的主要说明中、TPS40428 可支持4相至120A 的电流、这意味着1相可支持30A、但是在第78/79页上、测试波形和数据仅显示25A、哪一个是正确的?

 

 2.  在第7页上、下图所示的输出过流故障是用于单相输出的、对吧?

 

  您所知、TI WEBENCH@Designer 工具推荐 TPS40428+ 2件 CSD95378BQ5M (MOSFET)、

   CSD95378BQ5M 的 VDD 和使能电压范围为4.5 ~ 5.5V,但电路板上没有5V 输出电压,

    我们可以将12V Vcc 分压为5V,您认为这是可以的吗?

 

 下图显示了主要功率耗散, 似乎2个 MOSFET 的功率耗散高达4.6W,是否需要增加另一个散热器?

结至外壳热阻约为15C/W、结至电路板热阻约为1.5C/W、  

哪一个是此类 MOSFET 的主要功能?

 

 TPS40428采用 MP 吗?  其他客户使用此部件时是否存在任何关键问题

6.对于草案成本和交货周期, 您可以向我们推荐其他好的解决方案,这对我来说更好。

 

此致、

Bruce Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    对于#1、TPS40428可为每个相位支持30A。 但是、它也取决于系统热设计。 如果需要低温、则每相支持的电流将减小。

    对于#2、是的、该表显示了每相电流限制。

    对于#3、在本例中、我们建议使用 TPS40428 BP5作为 CSD95378B 的使能电压。 这样、它将保证 TPS40428在 CSD95378B 被启用时被加电。

    对于#4、我看不到图片、但热设计将取决于系统要求。 我不确定您的环境温度是多少、但通常每个功率2.3W 没有散热器即可。

    对于#5、是的、TPS40428采用 MP 4年、无严重问题。

    对于#6、请联系 TI 销售办事处了解定价和交货周期。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weidong、

    感谢您的快速回答、这对我非常有帮助、我仍有一些问题需要您帮助:

    对于#2、根据数据表第7页和您的回复、每相电流限制为40A (出厂默认设置)、该值也可以通过 i2c 总线更改为50A、因此两相可以支持高达80A 的电流限制(出厂默认设置)、哪个最大电流高达100A、对吧?

    我们现在的设计是:
    Vin = 12V
    VOUT = 0.85V (标称值)
    最大电流= 70A

    在使用智能 FET CSD95378BQ5MT 时、我们是否可以使用两相 TPS40428、您认为我的设计存在任何风险?
    特别是长期跑步。

    当然、在实际应用中、我们将在智能 FET CSD95378BQ5MT 上添加一些散热器。

    我还使用 TI 守护程序板进行一些测试、当两相 TPS40428在70A 上与智能 FET CSD95378BQ5MT 配合使用时、智能 FET CSD95378BQ5MT 的热升约为40C。


    此致、
    Bruce
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    出厂默认情况下、OC 故障限值为每相40A (电感器峰值电流)、PMBus 可将其更改为每相50A。

     对于两相70A 设计、问题在于功率级(CSD95378B) 的热性能。 如果环境温度较高、则功率级将变热。

    功率级使用其电源焊盘散热、在其顶部外壳上添加散热器没有太大帮助。

    我建议您使用 EVM 进行一些测试。 如果测试结果显示功率级温度 看起来正常、 对于70A 设计、采用两相应该是可以的。

    此外、TPS40428 BP5不能用于功率级 VDD (5V)、因为 BP5的拉电流能力不够大。 对于功率级 VDD、建议使用小型 LDO 将12V 转换器转换为5V。

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    感谢您提供的信息、这使我们更加清楚。

    另一个问题:
    众所周知、功率级(CSD95378B)的 TAO 引脚连接到 tps40428 TSNS、我尝试使用 Fusion Digital Power Designer
    监控温度的一些参数、例如输出电压、电流、功率级(CSD95378B)的结温是否正确?
    如果是、对于基于我的测试结果的70A 设计、采用两相似乎是可以的。

    此致、
    Bruce
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    TPS40428 从功率级 TAO 引脚获取温度信号。

    PMBus 中的温度读数是功率级结温。

    谢谢