This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:在 HB 欠压后、UCC27712将无法恢复

Guru**** 2573895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693948/ucc27712-ucc27712-will-not-recovery-after-hb-under-voltage

器件型号:UCC27712

我们使用 UCC27712作为高侧100%占空比驱动器(接地 LI、浮动 LO;用于 HB 的外部12V 偏置电压和用于 Vdd 的12VCC 电压)。  下面是 Schmatics 的附件。  我们想知道 为什么 在 HB 欠压后 UCC27712不会恢复? 如何处理此问题?

此致

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    我是一名应用工程师、为 UCC27712提供支持。 您帖子的图片未附加、您能否再次尝试发布图片?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发布图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Li、

    它还没有出现、很抱歉给了我们麻烦! 您可以通过电子邮件将其发送给我(单击帖子标题上的我的姓名、然后查看"关于"部分)。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    感谢您向我发送原理图。 我曾尝试过发布它、希望这次它会出现。

    何时触发 HB UVLO? 启动时? 在正常运行期间?

    UCC27712数据表第8.3.1节指出、在 UVLO 条件清除后、在输出响应输入之前还有20µs μ s 至50µs μ s 的额外时间。 在 HB-HS > UVLO 阈值下、输出在这段时间后是否仍然没有响应?

    什么是提供 BUCK_12VCC 电源轨?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要在启动或正常运行期间触发 HB UVLO、该问题就可能重复出现。在 UVLO 之后、如果 HB-HS > UVLO 阈值、HO 保持低电压、IC 仍不响应。
    BUCK_12VCC 和 PVCC_10V 实际上约为12V 直流、由 AUX 电源提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    我只能想到在 UVLO 条件被清除后 HO 输出不会响应的几个原因:

    • 高电平输入已以某种方式断开连接、或未达到正确的阈值电压(探测时是否在高电平封装引脚上显示信号?)
    • Li 输入以某种方式变为高电平、触发互锁(探测 LI 封装引脚时有电压吗?)
    • 触发 VDD-COM UVLO (探测时 VDD-COM 上出现 PVCC?)
    • 驱动器损坏(驱动器关闭时探测 HO -> HS 电阻,是否存在短路? 探测 HB->HO 电阻在驱动器关闭时是否存在开路? HB-HS 静态电流是否增大、尤其是在 HI 输入保持高电平时?)

    如果这些理论已经过测试、但问题仍然存在、我们可以继续进行调试。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Peiyong Li"]

    尊敬的 Derek:
    因为图像上传存在一些问题。 我得寄给你。
    我们今天进行了一项全新的 UCC27712测试、并进行了 HI UVLO 测试。 问题仍然存在。

    首先、为 Vdd、HB->HS、HI 加电(LI 直接连接到 COM);
    第二、将 HI 下调至0、HO 相应地变为低电平;
    然后修整 HI、超过 UV 恢复阈值、HO 仍保持低电压;

    波形显示如下:
    CH1 (黄色):HO;
    CH2 (绿色):HB-HS;
    CH3 (蓝色):VDD 和 HI;

    此致

    锂离子电池

    [/报价]

    您好、Li、

    我已经在实验室中验证了行为、并确定了发生这种情况的原因。 请参阅 UCC27712数据表第8.2节、功能方框图:

    高侧输出状态由 SR 锁存状态机确定。 如果触发 VHB UVLO 或电源复位、则向状态机的 R 输入发送脉冲、强制 HO 的输出为低电平。 由于电平转换器脉冲发生器以 COM 为基准、因此它无法感测 HB-HS 电压、因此即使 HI 保持高电平、它也不会发送另一个设置脉冲。

    为了使 HO 在 UVLO 事件后恢复为高电平、脉冲发生器必须以某种方式发送新脉冲。 有三种方法可以实现此目的。

    复位高电平输入:

    触发 VDD UVLO:

    具有短暂 LI 脉冲的触发互锁:


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Derek,

    根本原因现已清除。

    但它无法解决遇到的问题。

    实际上、只要    HB 上 的电压高于 Vdd、AUX 上电期间就会出现此问题。

    还有其他建议吗?

    此致

    锂离子电池