Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO, GPCCEDV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 GPCCEDV
您好!
我们将 BQ27220与 Jauch 的锂离子电池(LP103450JH)配合使用。 我可以使用这种电池使用六个预编程曲线中的一个(在 sluubd4.pdf 的第2.1.13节中介绍)吗?
可能相关的是、存在电池识别设置(CONTRAL_STATUS 寄存器中的最低3位)。 我是否必须将其设置为什么值?
非常感谢您的参与、
David