This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:要选择哪个预编程配置文件?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713420/bq27220-which-pre-programmed-profile-to-select

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCEDV

您好!

我们将 BQ27220与 Jauch 的锂离子电池(LP103450JH)配合使用。 我可以使用这种电池使用六个预编程曲线中的一个(在 sluubd4.pdf 的第2.1.13节中介绍)吗?

可能相关的是、存在电池识别设置(CONTRAL_STATUS 寄存器中的最低3位)。 我是否必须将其设置为什么值?

非常感谢您的参与、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    是和是。 电压曲线用于在监测计从关断模式唤醒时估算 SOC。 就这些。 此估算将是粗略估算、监测计必须学习 FCC 才能获得更高的精度。 通过放电至空来获知 FCC。
    希望这对您有所帮助
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    但是、我应该选择六个配置文件中的哪一个? 换句话说、哪一个最适合我的特定电池?
    也许我应该提到的是、我还没有对 bqStudio 执行任何校准或性能评测步骤- bq27220处于我们从工厂收到的状态。 我只是想知道我是否可以立即开始、也许只配置一些基本参数、例如电池容量、而不需要复杂的过程、例如监测参数计算。
    谢谢、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    您不能忽略 gpccedv 中列出的那些进程,否则您的监测计将无法正常工作。
    您需要选择似乎最接近电池电压曲线的配置文件。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    谢谢、接下来我将执行 gpccedv 过程。 我只是希望周围有一种方式

    但我仍然不理解如何使用配置文件选择命令。 它提供六个配置文件选择(SET_PROFILE_1 - 6);这些是哪些配置文件?

    Control_STATUS 寄存器的电池识别将使用哪些值?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David

    您可以选择看起来最接近您的单元格的表。 实际上没有任何正式指南、但查看您单元格的 OCV 曲线、并将其与化学 ID 的 OCV 曲线进行比较、然后从此处开始。 请注意、这些 OCV 表是通用的、仅在监测计从关断模式唤醒时用于初始化一次、以便监测计可以估算 SoC。 之后、它们的监测计依赖于库仑计数和 cedv 来实现监测精度

    谢谢
    Onyx