请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92692-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS92692
你(们)好
我对连接到 IMON 引脚的外部电容器有疑问。
在数据表中、IMON 引脚可以"报告由轨到轨电流感应放大器测量的 LED 电流的瞬时状态。" 根据这些信息、如果连接了1nF 电容器、IMON 引脚信号的带宽是多少?
如果我想对 IMON 信号进行精确采样、我是否需要将其更改为更小的电容器?
此致、
Kevin