This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:连接1nF 电容器时 IMON 引脚信号的带宽

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711316/tps92692-q1-bandwidth-of-imon-pin-signal-with-a-1nf-capacitor-connected

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

你(们)好  

我对连接到 IMON 引脚的外部电容器有疑问。  

在数据表中、IMON 引脚可以"报告由轨到轨电流感应放大器测量的 LED 电流的瞬时状态。" 根据这些信息、如果连接了1nF 电容器、IMON 引脚信号的带宽是多少?  

如果我想对 IMON 信号进行精确采样、我是否需要将其更改为更小的电容器?

此致、  

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以针对 应用将 IMON 更改为10pF。   请记住、反馈到 TPS92692的电流具有 两个10欧姆和0.1uF 滤波、 因此这是 BW 的限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。  Thread 现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。

    谢谢 Tuan