This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:设计工具问题- R_PWR

Guru**** 2575795 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694452/lm5069-design-tool-issue---r_pwr

器件型号:LM5069

尊敬的 E2E:

我们在 LM5069数据表中的以下公式(9)之间找到了不同的设计结果、并从用于 R_PWR 设置的设计工具中得出。

请参阅附件图片、了解设计工具中使用的不同公式。

修改它的原因是什么?

哪一个更精确?

BR、

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    由于系统偏移为1.18mV、LM5069的 PLIM 与 MOSFET 的 VDS 会有一些差异。 数据表中的公式(9)设置了 RPWR、以使实际功率限制等于 VIN = VIN、MAX 和 VOUT = 0V 时编程的功率限制

    但是、设计计算器经过修改、在功率限制上增加了25%的裕度。 我建议使用设计工具。

    此致、
    Rakesh