请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5118 你(们)好
有三种规格。
1、VIN=5V - 75V、Vout =12V、Iout=3A
2. VIN=5V - 75V、Vout =3V、Iout=3A
2. VIN=5V - 75V、Vout=5V、Iout =3A
Webench 未在上3种情况下生成结果。
实际上是否可以在这些规格中使用 LM5118?
还是无法像 webench 所说的那样使用 LM5118?
贝斯特雷加兹