This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:Webench 不会生成结果。

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705537/lm5118-webench-does-not-generate-result

器件型号:LM5118

你(们)好

有三种规格。

 1、VIN=5V - 75V、Vout =12V、Iout=3A

2.  VIN=5V - 75V、Vout =3V、Iout=3A

2. VIN=5V - 75V、Vout=5V、Iout =3A

Webench 未在上3种情况下生成结果。

实际上是否可以在这些规格中使用 LM5118?   

还是无法像 webench 所说的那样使用 LM5118?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将咨询 webench 团队。 请在患者中等候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sahil、

    请就此提供帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    你有更新吗?
    请您回复。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na na78、

    我们仍在对此进行调查。 很快就会回来。

    总之、对于第二种情况、您应该考虑降压控制器而不是降压/升压、正如我们在另一个主题中已经讨论过的那样。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na na78、

    只是一个快速更新:我已将其转发给 Webench 小组、稍后将对此进行解答。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的支持。

    我期待收到更多信息。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Na na、

    我们现已更新设计、您可以在其中立即创建输入电压=5V - 75V、输出电压=12V、输出电流=3A 的设计。
    对于其他两种情况、请注意相位裕度存在违反、因此无法创建设计。
    在我们的下一个量产版本中、更改将在 TI.com 上进行。

    谢谢、此致、
    阿图尔