This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:如何设置用户定义的最小电源电压?

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712466/tps63070-how-to-set-a-user-defined-minimum-supply-voltage

器件型号:TPS63070

"使能引脚还可与外部分压器一起使用、以设置用户定义的最小电源电压。"  我已在数据表中阅读这一行内容。 请帮我设置用户定义的最小电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    请参见下图。 需要选择 R4和 R5、以便在您请求的 V_THRESHOLD EN 输入电压达到典型值0.8V 的 V_THR。 检查 d/s 的最小值/最大值。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    感谢您的支持。  我想将此设计用于电池供电的电路。 因此、该器件应在2.7V 输入电压下工作。 当电池电压达到2.7V 以下时、器件应关闭。  请帮我选择上述电路中的电阻器值。

    此致

    纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naresh、

    kΩ Julian 文章中的图1、如果您选择 R4/R5=2.86、则器件将在电压低于2.7V 时关闭。您可以使用示例 R4=430 kΩ 和 R5=150来实现该比率。 请注意、使能引脚的下降沿阈值比上升沿阈值(800mV)低约100mV、器件将在3.1V 时开启

    此致、
    密耳