This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:每次上电时 LED 电流都会变化

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691778/tps92515-the-led-current-changes-each-time-power-on

器件型号:TPS92515

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPS92515并遇到此问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

每次上电时 LED 电流都会变化。

IADJ = 2.5V 设置 LED VF = 3.2×2灯
LED 驱动电流输出两种模式:826mA 和799mA。 (每次打开电源)
*原理图、电源电压和 IADJ 是相同的、不变。 

我们的 PCB 发生了这种情况、然后切换到 TPS92515EVM、同样 的现象再次出现。

(1)该器件的行为规范吗?

(2)某个批次中是否发生了问题?

(3)可能的原因是什么?

器件标识为 7B TI 15NX。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有一个导通校准会导致电流调节设定点发生漂移。 我正在研究有关这方面的信息。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢你的答复。

    我第一次听说过导通校准。

    请您提供一些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    如果您将 Iadj 设置为2.5V、它将在内部钳位到2.4V、从而使峰值电流阈值为240mV。  开启校准有四个设定点、00、01、10和11。  它们的增量为5mV。  如果它接近转换点、则可以在上电、关断和重新导通时在两种状态之间切换。  这是针对峰值电流的、因此平均变化将取决于存在的电流纹波大小。  添加几个组件可以通过将修整偏置到自动校准的一端来禁用此功能、以便每次都将其设置为相同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢你的答复。

    在这种情况下、客户希望每次上电时输出相同的电流。

    您能否告知对策、添加一些组件和其他内容。

    此外、我想更详细地了解一下开启校准。

    您有任何文档吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    附件是一种击败 TPS92515自动轮辋的方法:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    感谢您的回复和发送信息。

    首先、我将这些信息发送给了客户。

    我想更详细地了解启动校准的机制。

    我想知道您是否发送了有关此内容的文档?

    客户需要知道原因、因为原型正在进行、所以有必要明确地更改电路。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一