请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61177A 降级器、
我遇到一个问题、就是我想使用 IIC 对此进行编程。
我曾给出 PWM 低电平、EN 高电平、VINB 12V。
在我将80h 写入 FFh (控制寄存器)后,它可以编程到 RAM 中。 从我读取 EEPROM 中没有任何正确的数据。
我需要了解电路是否正确。 为什么启用 Wed 但数据不复制到 EEPROM?
是否有必要使用任何引脚来启用此功能?
它