This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61177A:TPS61177A 程序问题

Guru**** 2628565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708232/tps61177a-tps61177a-program-problem

器件型号:TPS61177A

降级器、

我遇到一个问题、就是我想使用 IIC 对此进行编程。

我曾给出 PWM 低电平、EN 高电平、VINB 12V。

在我将80h 写入 FFh (控制寄存器)后,它可以编程到 RAM 中。 从我读取 EEPROM 中没有任何正确的数据。

我需要了解电路是否正确。 为什么启用 Wed 但数据不复制到 EEPROM?

是否有必要使用任何引脚来启用此功能?

它  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunchenm
    您是否使用 TPS61177evm 和 GUI?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunchen、
    如果您没有其他问题、我将关闭此帖子。 谢谢。