This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:5V/1A 条件下 OTG 模式下的 PMID 电压纹波

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706887/bq24195-pmid-voltage-ripple-in-otg-mode-for-5v-1a

器件型号:BQ24195

BQ24195在5V/1A 输出下以 OTG 模式工作、MCU 每20ms 通过 I2C 与 BQ24195进行一次通信。

我们可以看到 PMID 电压纹波(~+-30mV)显然与通信相关。

如果我们不与 BQ24195通信、则纹波消失。

因此、请就该问题提出建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、

    您使用什么为 I2C 轨供电? VBAT、VSYS、VBUS、PMID?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vbat 是3.3V LDO 为 I2C 轨和 MCU 供电的源。

    我们尝试将 SYS 用于 LDO 输入,问题仍然存在。

    是否有任何建议可确定根本原因?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我建议尝试使用外部电源作为 VSYS 上拉电压轨、并查看纹波是否仍然存在。

    此外、I2C 线路的上拉电阻是多少?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议尝试使用外部电源作为 VSYS 上拉电压轨、并查看纹波是否仍然存在。

       即使尝试使用外部电源、纹波也仍然存在。

    此外、I2C 线路的上拉电阻是多少?

      I2C 线路的上拉电阻为10k Ω、遵循 TI 的基准

     

    还有其他建议吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我很难在 EVM 上复制此纹波。 实际上、当我在我们的实验中进行测试时、I2C 纹波无法从开关纹波中识别。  

    在这种情况下、一种帮助解决的方法是为 I2C 使用较低的通信频率。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将尝试使用较低的 I2C 波特率来查看是否有任何改进、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    请告诉我这是否适合您。 您似乎已经显著降低了来自开关的 VBUS 线路上的噪声。  

    但是、您能否提供有关 VBUS 上如此低纹波的详细信息? 您尝试满足哪些要求?

    此致、

    Joel H