This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:安全充电时间容差和红外补偿问题

Guru**** 2393185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709138/bq25898-safety-charge-time-tolerance-and-ir-compensation-questions

器件型号:BQ25898

您好!

一些问题需要您的帮助:

  1. 我们尝试执行充电计时器测试。 REG07位[2:1]设置为12小时、在12h 27m 处停止、请问这个定时器的变化是可以接受的。
  2. “IR 补偿”和“终止电流”之间有什么关系? 我们发现、如果我们设置 REG08[7:2]= 111111、则测量的终止电流约为1A。(REG05位[3:0]设置为256mA)。 在我们关闭 IR 补偿后、测量终止电流接近于我们设置的值。 充电曲线如下所示:

此致、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安全定时器与芯片上的时钟周期相关。 您的测量是正常的。

    2. IRCOMP 设置应遵循 d/s P24上的 sction 9.2.7.4以确保充电器正常运行。 请使用适当的 IRCOMP 值并重试。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    这是否解决了您的 IRCOMP/ITERM 问题?


    您好、Ning、

    请阐明 REG08[7:2]= 111111将如何不是合适的 IRCOMP 值。 如果电阻为70m Ω 或高于数据表 P24上的9.2.7.4、这似乎是一个合理的选择。 此外、请解释 IRCOMP 值如何/为何会影响有效终止电流。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 d/s、为确保安全运行、主机应在设置 REG08[7:2]时设置允许的最大调节电压寄存器(VCLAMP)和最小电阻补偿(BATCOMP)。
    谢谢!