请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25898 您好!
一些问题需要您的帮助:
- 我们尝试执行充电计时器测试。 REG07位[2:1]设置为12小时、在12h 27m 处停止、请问这个定时器的变化是可以接受的。
- “IR 补偿”和“终止电流”之间有什么关系? 我们发现、如果我们设置 REG08[7:2]= 111111、则测量的终止电流约为1A。(REG05位[3:0]设置为256mA)。 在我们关闭 IR 补偿后、测量终止电流接近于我们设置的值。 充电曲线如下所示:
此致、
Randy