器件型号:BQ27750
你好
我有一个使用 BQ27750电量监测计电池管理芯片的新设计电路板。 我还有 EV2400 USB -> I2C 接口。 将电路板连接到 I2C 接口时、我无法与新芯片通信。
我的原理图与 BQ27750EVM (评估模块)中概述的原理图非常匹配、我还尝试上拉/下拉 I2C 线路(3.3V 上拉)
Battery Management Studio 没有适用于 BQ27750芯片的.bQZ。 我能够找到1750_0_04-bq27750.bqz 并将其添加到程序的配置中。
然后、我找到了:bq27750_b0_04_build_12.srec、并尝试使用该.srec 文件刷写芯片。 电池管理工作室底部的声明说:芯片未确认(或类似的内容)
我和我的团队正在就如何与此芯片进行交流提出各种想法。 您能不能向我提供一些有关如何与 BQ27750通信的信息
感谢你能抽出时间
达拉尔