This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:问题:与新芯片的通信和连接

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713485/bq27750-problem-communications-and-interfacing-with-new-chip

器件型号:BQ27750

你好

我有一个使用 BQ27750电量监测计电池管理芯片的新设计电路板。 我还有 EV2400 USB -> I2C 接口。 将电路板连接到 I2C 接口时、我无法与新芯片通信。  

我的原理图与 BQ27750EVM (评估模块)中概述的原理图非常匹配、我还尝试上拉/下拉 I2C 线路(3.3V 上拉)

Battery Management Studio 没有适用于 BQ27750芯片的.bQZ。 我能够找到1750_0_04-bq27750.bqz 并将其添加到程序的配置中。

然后、我找到了:bq27750_b0_04_build_12.srec、并尝试使用该.srec 文件刷写芯片。 电池管理工作室底部的声明说:芯片未确认(或类似的内容)

我和我的团队正在就如何与此芯片进行交流提出各种想法。 您能不能向我提供一些有关如何与 BQ27750通信的信息

感谢你能抽出时间

达拉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Turbo、
    您是否施加了充电器电压以将器件从关断模式唤醒?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我尚未施加充电器电压。 相反、我安装了一个绕过 MOSFET 的开关(开发板上的 s1)。 唤醒芯片时、端子之间是否需要存在电压差?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、你不会。 电池组引脚只需要看到大于充电器检测电压的电压、我假设在您有开关的情况下会看到该电压。

    您能否在 TS 引脚上放置一个示波器、以确保监测计正常工作? 如果监测计已通电且处理器正在运行、TS 引脚将每秒脉冲一次。

    如果情况并非如此、则意味着您的电路板无法正常工作。 您如何沟通? 您是否正在使用 EV2300或 ev2400和 bqstudio?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我目前无法访问范围。 但是、我可以看到、大约每秒(Fluke 万用表)就会出现小的电压尖峰。 因此、我假设处理器正在运行。
    *在这一点上,我发现主板在 TS 引脚上放置了一个电容器,而不是我们的原理图中的10Kohm 电阻器。 我不确定这是否会导致 BQ27750出现问题

    我正在与 EV2400和 BQstudio 通信
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将获得示波器、以便我可以检查 TS 引脚。 我还可以使用其他任何东西进行验证吗?
    例如。 我应该在 I2C 线路上看到什么电压? 我已经看到过有关1.8V 和3.3V 的讨论。 当所有器件都被连接时、我看到 SCL 上的标称电压为0.8V、SDA 上的标称电压为3.1V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS 引脚上的电容器代替热敏电阻?? 您必须彻底复查您的电路板、因为此时可能是任何可能错误的电路板。 我建议您获取 EVM、以便对两个电路板以及每个引脚上的信号进行比较
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉动"电容器"后、我意识到自己接触不良。 我们将获取评估板并再次验证它。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获取数据通信。 您回答正确。 在使用示波器后、电路板上出现了一个硬件问题、这一点变得很明显。  

    侧注:我找不到有关 BQ27750中断功能的大量信息。 是否有其他资源可供我使用以了解更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有该器件的技术参考手册。

    请参见下面的

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是这样做的。 深入挖掘后、我能够找到所需的信息。 感谢 Onyx 的帮助!