请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24161EVM-721 大家好、
以下陈述是我的客户关于 BQ24161EVM 的测试问题。
如果我们有任何解决方案、请帮助我们提供支持。
1:我設充電電流1A、可是串電流表量測只有4XXmA、
2:TS用內部的INT、可以正常工作、可是我ㄧ切到EXT、外面的TS (就是接我們電池的TS 引脚)、結果在常溫都會錯誤、我量測我們電池的TS PIN阻抗是在10K
3:操作步驟寫JP5 (CD 引脚)要先拉HI、再拉LOW、這點是必要的嗎?
datasheet寫要拉low才能正常工作、為何要有先拉hi、再拉low的動作、這點需要確定、這會跟我們後續的軟體設定行為有關?
IC 硬件芯片禁用输入-将 CD 驱动为高电平以将 bq2416xx 置于高阻态模式。 驱动器
CD 低电平用于正常运行。 请勿将 CD 保持未连接状态。