This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24161EVM-721:BQ24161EVM 测试问题

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713200/bq24161evm-721-bq24161evm-test-issue

器件型号:BQ24161EVM-721

大家好、

以下陈述是我的客户关于 BQ24161EVM 的测试问题。

如果我们有任何解决方案、请帮助我们提供支持。

1:我設充電電流1A、可是串電流表量測只有4XXmA、

2:TS用內部的INT、可以正常工作、可是我ㄧ切到EXT、外面的TS (就是接我們電池的TS 引脚)、結果在常溫都會錯誤、我量測我們電池的TS PIN阻抗是在10K

3:操作步驟寫JP5 (CD 引脚)要先拉HI、再拉LOW、這點是必要的嗎?

datasheet寫要拉low才能正常工作、為何要有先拉hi、再拉low的動作、這點需要確定、這會跟我們後續的軟體設定行為有關?

IC 硬件芯片禁用输入-将 CD 驱动为高电平以将 bq2416xx 置于高阻态模式。 驱动器

CD 低电平用于正常运行。 请勿将 CD 保持未连接状态。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博城

    您能翻译成英语吗?

    谢谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    供参考。
    如果您需要任何信息、请告诉我。

    1:我将充电电流设置为1A、但系统仅显示约400mA。

    2:我使用了 TS 内部 INT,功能正常,但当我切换到外部 TS 时,我得到了错误值,会发生什么情况? TS 引脚电阻为10K。

    3:用户指南中提到的 JP5 (CD PIN)需要拉高然后拉低,这是必要的吗?
    数据表中提到的拉低是可以的、但当我学习 EVM 用户指南时、为什么我们需要拉高然后拉低?
    我们需要确认它。




    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bo、

    关于1、IC BAT 引脚上的电压是否接近终止电压= 4.2V? 从 BAT 引脚到电池或电池仿真器的高电阻连接会导致 IC 比预期更早地进入 CV 模式。

    关于2、JP1设置为 EXT 会从 TS 引脚移除板载电位器= 10kohm。 我们期望连接一个外部10千欧热敏电阻或电阻。

    关于3、CD 引脚为芯片禁用。 切换 CD 会启动状态机的复位。 建议在取出电池后以及重新连接电池后执行此操作。