请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63020 您好!
我计划使用 TPS63020转换器来驱动和中间超级电容器缓冲级、由超级电容器提供另一个升压转换器。 请参阅下面的方框图:
------ ------ -------- -------- ------------
|电池|--- >| TPS63020 |--- >|1F 超级电容器|--- >|升压直流:直流|--- >|负载125mA 标称值|---
------ -------- -------- ------------
1.8-3.6V 标称值为4.6V 5.0V
TPS63020数据表10.2.2.2.2节明确指出:"输出电容值也没有上限。"
我想确保我的配置不会破坏 TPS63020控制环路的稳定性。 超级电容器的 ESR 为~40mΩ Ω。
谢谢!