This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:驱动超级电容器(1F)负载

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709801/tps63020-driving-a-supercapacitor-1f-load

器件型号:TPS63020

您好!

我计划使用 TPS63020转换器来驱动和中间超级电容器缓冲级、由超级电容器提供另一个升压转换器。 请参阅下面的方框图:

------ ------ -------- -------- ------------
|电池|--- >| TPS63020 |--- >|1F 超级电容器|--- >|升压直流:直流|--- >|负载125mA 标称值|---
------ -------- -------- ------------
1.8-3.6V 标称值为4.6V 5.0V 

TPS63020数据表10.2.2.2.2节明确指出:"输出电容值也没有上限。"

我想确保我的配置不会破坏 TPS63020控制环路的稳定性。 超级电容器的 ESR 为~40mΩ Ω。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、
    正确的做法是、输出电容没有上限、器件应该能够启动到一个1F 电容器中。 可能需要增加软启动时间(请 参阅 www.ti.com/.../slva553.pdf)。

    您能否解释一下您为何使用此分阶段转换器设计?

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    非常好、感谢您的回答。 就使用分级转换器设计而言、我的电源规格为:

    1. 为预期负载提供一个具有足够电流容量的经稳压+5.0V 电源
    2. 输入电压可能介于0-3.6V 之间、具体取决于电源电池的化学成分和 SOC。 最小工作电压为1.8V。
    3. 为+5V 电源提供1F 超级电容器备份。 当输入电压被暂时中断时、备份必须无缝转换(+5V 线路上无电压毛刺脉冲)。
    4. 40mΩ 电池和超级电容器具有极低的 ESR (m Ω)、因此需要一种对超级电容器充电的受控方法。

    我觉得分阶段设计只能满足规格要求、并且充分利用了超级电容器的大部分电压范围、从而最大限度地提高了超级电容器的可用能量。 如果您知道有更好的方法、我肯定会接受建议!