This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:充电或放电停止后、剩余电量变为零

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711811/bq78350-the-remaining-capacity-becomes-zero-after-charging-or-discharging-stops

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我们现在有一款产品正在使用中、遇到了少量问题。

充电或放电停止后剩余电量变为零、这将导致 RSOC 直接变为零。

其他产品可以正常使用、上述问题的可能性约为1%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    您能否详细介绍一下您的应用和电池组(化学成分、电池节数、分压器设置)? 此外、您能否发送设置(您可以将数据存储器从 bqStudio 导出到.gg 文件)?

    对于电量监测计设置、您是否完成了所有必要的学习周期以确定 CEDV 设置(www.ti.com/.../sluub45)

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    我们已经没有听到您的声音一周、我们期待并希望您已解决您的问题、并将其标记为"认为已解决"。 如果您需要更多帮助、请回复文件或提出新问题。