请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
我们现在有一款产品正在使用中、遇到了少量问题。
充电或放电停止后剩余电量变为零、这将导致 RSOC 直接变为零。
其他产品可以正常使用、上述问题的可能性约为1%
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.