请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS50601SPEVM-S 主题中讨论的其他器件:TPS50601-SP、 TPS50601A-SP
尊敬的 TI:
TPS50601-SP 转换器的参考设计包含两个肖特基二极管:一个从 Vin 引脚连接到引导引脚、另一个从 PGND 连接到 PH 引脚。 这些肖特基二极管的用途是什么? 我在转换器数据表中没有看到任何表明需要它们的内容。
谢谢、
Jerry Molisani