This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS50601SPEVM-S:参考设计中肖特基二极管的用途

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS50601-SP, TPS50601A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712965/tps50601spevm-s-purpose-of-the-schottky-diodes-in-the-reference-design

器件型号:TPS50601SPEVM-S
主题中讨论的其他器件:TPS50601-SPTPS50601A-SP

尊敬的 TI:

 TPS50601-SP 转换器的参考设计包含两个肖特基二极管:一个从 Vin 引脚连接到引导引脚、另一个从 PGND 连接到 PH 引脚。  这些肖特基二极管的用途是什么?  我在转换器数据表中没有看到任何表明需要它们的内容。

谢谢、

Jerry Molisani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、

    PH 到接地之间的肖特基二极管旨在保护 FET、以避免相位节点中低于0V 的压降过大。 但是、可能不需要二极管。 使用较新版本的 IC (TPS50601A-SP)时、我知道该器件已经过验证、可以在没有二极管的情况下正常工作。 我将确认这部分也是如此。

    以下两篇 E2E 文章介绍了升压和 Vin 之间的肖特基二极管:
    e2e.ti.com/.../339779
    e2e.ti.com/.../612279

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kyle、

    感谢您的快速回复。 请确认 TPS50601-SP 不需要从 PGND 到 PH 的肖特基二极管。

    我仍然需要一个答案来确定是否需要从 Vin 到 Boot 的肖特基二极管。 您提供的第一个 E2E 链接不再可用。 此主题可能已删除。 第二个 E2E 链接未解释二极管的用途。 它只是解释了如果使用该二极管、则需要一个泄放电阻器。

    谢谢、
    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、

    我正在确认我的第一个答案。 抱歉、关于该链接、我不确定它为什么不起作用。 答案如下:

    当 Vin = 5V 时、Vin 和升压引脚之间不需要肖特基二极管。
    当 Vin = 3.3V 时、需要在 Vin 和 BOOT 引脚之间使用肖特基二极管。 这是为了确保引导相 UVLO 不会影响 EVM 的性能。 IC 内部有一个具有较高压降的 MOSFET 和二极管、可在工艺/温度范围内实现自激式 BOOT-PH UVLO。 因此、通过使用外部肖特基二极管、我们可以最大程度地减小从 Vin 到引导引脚的压降。
    数据表电气特性表强调 BOOT-PH UVLO 通常为2.2V、最大为3V。 因此、使用外部肖特基二极管有助于确保不触发 BOOT_PH UVLO、因为它具有较低的正向压降。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    我们无法确认 TPS50601-SP 不需要从 PGND 到 PH 的肖特基二极管。 在较低电压下、如果没有它、则可能会起作用;但是、最好添加二极管。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Kyle。 我认为我现在了解了该二极管的用途。

    Jerry