请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24133EVM-715-15V 主题中讨论的其他器件:BQ34Z100
大家好、
我想使用此 IC 为2s1p 电池充电。 我是否需要将 VSYS 连接到任何设备、或者除了电源和要充电的电池之外、是否可以不使用任何设备?
VIN:电源+
VBAT:电池+
PGND:电池和电源-
在用户手册中、文中指出必须在 VSYS 和 PGND 之间连接30V 和5A 电子负载、而在论坛中、有一篇文章介绍了客户将3.3V 稳压器输入连接到文中。 https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/179/t/701064?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq24133evm#pi317195filter=all&pi317195scroll=false
我想使用充电器完成 bq34z100电量监测计的学习周期。 我是电池技术领域的新手、非常感谢您的帮助!
提前感谢