This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133EVM-715-15V:我能否在不将任何东西连接到 VSYS 的情况下使用此充电器 IC

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713357/bq24133evm-715-15v-can-i-use-this-charger-ic-without-connecting-anything-to-vsys

器件型号:BQ24133EVM-715-15V
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

大家好、

我想使用此 IC 为2s1p 电池充电。 我是否需要将 VSYS 连接到任何设备、或者除了电源和要充电的电池之外、是否可以不使用任何设备?

VIN:电源+

VBAT:电池+

PGND:电池和电源-

在用户手册中、文中指出必须在 VSYS 和 PGND 之间连接30V 和5A 电子负载、而在论坛中、有一篇文章介绍了客户将3.3V 稳压器输入连接到文中。 https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/179/t/701064?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq24133evm#pi317195filter=all&pi317195scroll=false

我想使用充电器完成 bq34z100电量监测计的学习周期。 我是电池技术领域的新手、非常感谢您的帮助!

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    VSYS 可以保持浮动、IC 仍会为您的电池充电。

    在用户指南过程中、负载#1 (系统)仅连接至测试 Iindpm 是否正常工作。 此功能可降低电池充电电流、并防止适配器在系统电源和电池电源之和高于适配器可提供的电源时崩溃。 但是、如果您只想为电池充电、则无需连接系统。

    此致、
    张安杰洛
    应用工程师|电池充电产品
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Angelo!