请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV733P 您好!
从数据表中可以看出、EN 引脚的绝对最大额定值为 Vin+0.3
这意味着6V+0.3还是实际 VIN+0.3?
2.如果它是实际的 Vin+0.3,原因是什么? 内部结构是什么?
3、是否可以在 Vin=0 EN=5V 条件下工作?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.