This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:EN 引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713310/tlv733p-the-absolute-maximum-ratings-of-en-pin

器件型号:TLV733P

您好!

从数据表中可以看出、EN 引脚的绝对最大额定值为 Vin+0.3

这意味着6V+0.3还是实际 VIN+0.3?

2.如果它是实际的 Vin+0.3,原因是什么? 内部结构是什么?

3、是否可以在 Vin=0 EN=5V 条件下工作?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    EN 上的电压不得超过 IN 上的电压+ 0.3V。TLV733P 的内部架构不允许 Ven 超过 Vin、也不会有损坏 LDO 的风险。

    如果您的应用要求 EN = 5V 而 Vin = 0、则不应使用 TLV733P。 如果您希望为您的应用选择合适的 LDO、请提供应用要求(输入电压、输出电压、输出电流、封装等)。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    谢谢您、我在数据表中知道 EN 引脚的绝对最大额定值为 Vin+0.3

    我只是想在这种情况下、哪种内部架构会导致 IC 损坏。
    数据表中的方框图、如果 EN 比 Vin 高、我看不到任何可能损坏 IC 的东西。
    请帮您解释一下。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    如果 Ven 超过 Vin、IN 和 EN 上的 ESD 保护可能会损坏。 如果您的应用需要 Ven 高于 Vin、则应使用不同的 LDO。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    明白了、感谢您的帮助。