This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940:在 SRN 和 SRP 引脚处获取奇怪的电压

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713414/bq76940-bq76940-getting-weird-voltages-at-srn-and-srp-pins

器件型号:BQ76940

您好、WM、

我按照图8.3进行了连接、以实现12s BMS 的分流连接。

请在电路下方找到。

我在 Rshunt 电阻器上运行10安培、电流为0f 0.5 mOhm。

当我在分流器上使用万用表进行检查时、我能够得到5.2mV 的电压。

当我检查 SRN 和 SRP 引脚上的电压时、我能够得到8.4mV、这对应于16安培、这是不正确的。

我移除了 SRN 和 SRP 引脚与 AFE 板的连接。

重复测试并观察到该值为5.2mV。

将其连接到 SRN 和 SRP 引脚后、电压最高可达8.4mV。 为什么选择 Doono?

您能不能建议出现什么问题?

谢谢

Imran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:
    确保 BATT-已经并且已经被连接至 VSS (GND)。 如果对 SRP 和 SRN 引脚施加了大电压、它们可能会泄漏并提供大电压。 通常、偏置电流< 1uA 且近似匹配。 如果测量值超过100uV、则表明引脚可能已损坏。 当然、还要检查电路板上是否存在泄漏、磁通或其他污染、这可能会导致其中一个引脚的电压升高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM、

    我检查针脚上的 THR 是否短路。 BTT 至 VSS 的连接为 THR。

    SRP 和 SRN 引脚未施加大电压。

    上的输出电压为200mV。 当与输出电流连接时、电压为0V。

    您能不能建议出什么问题吗?

    谢谢
    IMRn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM、
    我检查了引脚是否短路、也存在 BAT-到 VSS 的连接。
    SRP 和 SRN 引脚未施加大电压。
    当此引脚连接到电源板 SRP 和 SRN 引脚且未提供电流时、观察到的电压为0v。
    断开并保持悬空时、在这种情况下观察到的电压为200mV。
    您能不能建议出什么问题吗?

    谢谢
    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:
    SRP 和 SRN 引脚是输入、不得悬空。 当悬空时、它们可能会被 ESD 或意外信号应用损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM、
    好的
    问题仍然相同。
    谢谢
    Imran