请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 您好、WM、
我按照图8.3进行了连接、以实现12s BMS 的分流连接。
请在电路下方找到。
我在 Rshunt 电阻器上运行10安培、电流为0f 0.5 mOhm。
当我在分流器上使用万用表进行检查时、我能够得到5.2mV 的电压。
当我检查 SRN 和 SRP 引脚上的电压时、我能够得到8.4mV、这对应于16安培、这是不正确的。
我移除了 SRN 和 SRP 引脚与 AFE 板的连接。
重复测试并观察到该值为5.2mV。
将其连接到 SRN 和 SRP 引脚后、电压最高可达8.4mV。 为什么选择 Doono?
您能不能建议出现什么问题?
谢谢