尊敬的所有人:
我们要求保持时间为10ms @800W、12V。
我们选择的 LM5170-Q1升压模式为12V 至75V,以便在 降压模式下为电容器充电以存储能量,保持时间需求为75V~45V 至12V,那么 LM5170-Q1 是否可用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Garrett Roecker:
非常感谢!如果我们想要器件、我们可以订购。
但我想问一下、LM5170-Q1器件是否在技术上可用? 它是否有原理图供参考?
详细内容如下:
再充电模式下的升压: 输入:12V 输出:~75V,用于在升压模式下将能量存储在电容器组中。
降压转换器处于保持时间模式: 输入:30V~75V、输出: 12V@800W 、持续时间为10ms
您好、Garrett Roecker:
另外,请查看该模块,有一些问题来验证它,谢谢!
在正常运行中、此模块处于升压模式、可为电容器组充电、最高可达75V
在保持模式下、该模块处于降压模式、用于将电容器组中的能量放电到系统
问题1:
在充电模式下:通过 12V 外部电源(A PSU 输出) 在升压模式下将电容器组充电至75V, 这是否可行 ? 它是否需要高压的预充电路径?
问题2:
它是否具有电压和电流环路的参考设计? 如何控制它?