This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712219/lm5170-q1-lm5170-q1

器件型号:LM5170-Q1

尊敬的所有人:

 我们要求保持时间为10ms @800W、12V。  

我们选择的 LM5170-Q1升压模式为12V 至75V,以便在  降压模式下为电容器充电以存储能量,保持时间需求为75V~45V 至12V,那么 LM5170-Q1 是否可用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    如果您想订购器件、 可以在此处完成。也可以申请样片。 如果您需要非常大的数量、请告诉我、我可以找到合适的人员来与您联系。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett Roecker:

    非常感谢!如果我们想要器件、我们可以订购。

    但我想问一下、LM5170-Q1器件是否在技术上可用?  它是否有原理图供参考?  

    详细内容如下:

    再充电模式下的升压: 输入:12V 输出:~75V,用于在升压模式下将能量存储在电容器组中。

    降压转换器处于保持时间模式: 输入:30V~75V、输出: 12V@800W 、持续时间为10ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett Roecker:

    另外,请查看该模块,有一些问题来验证它,谢谢!

    在正常运行中、此模块处于升压模式、可为电容器组充电、最高可达75V

    在保持模式下、该模块处于降压模式、用于将电容器组中的能量放电到系统

    问题1:

    在充电模式下:通过 12V 外部电源(A PSU 输出) 在升压模式下将电容器组充电至75V, 这是否可行 ? 它是否需要高压的预充电路径?

    问题2:

    它是否具有电压和电流环路的参考设计? 如何控制它?