主题中讨论的其他器件:、 EV2400、 BQSTUDIO、 BQ25892、 TS3USB221
我将原理图用作 BQ25890evm。
系统在使用电池时工作良好。 Ilimit 为1.6A。 我没有通过 I2C 对芯片进行编程。
当我移除电池并且仅连接 VBUS 时:
1.当 VSYS 连接到10Om 负载时,VSYS 为3.65V。
2.当 VSYS 连接到4.7Om 负载时,VSYS 仅为1.87V。
问题:这是正常的吗? 为什么 VSYS 降至3.5V (VSYS 最小值)?
问题:VSYS 在移除电池后可提供的最大电流是多少? 我在数据表中找不到值。
数据表中的图5和图6仅显示 电池导通时的 SYS 电压调节与系统负载电流间的关系。
谢谢你。
弗兰克