This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:为什么 VSYS 在4.7Om 负载下仅为1.87V?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25890EVM-664, EV2400, BQSTUDIO, BQ25892, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705655/bq25890-why-vsys-is-only-1-87v-with-a-4-7om-load

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIOBQ25892TS3USB221

我将原理图用作 BQ25890evm。

系统在使用电池时工作良好。 Ilimit 为1.6A。 我没有通过 I2C 对芯片进行编程。

当我移除电池并且仅连接 VBUS 时:

1.当 VSYS 连接到10Om 负载时,VSYS 为3.65V。

2.当 VSYS 连接到4.7Om 负载时,VSYS 仅为1.87V。

问题:这是正常的吗? 为什么 VSYS 降至3.5V (VSYS 最小值)?

问题:VSYS 在移除电池后可提供的最大电流是多少? 我在数据表中找不到值。

数据表中的图5和图6仅显示 电池导通时的 SYS 电压调节与系统负载电流间的关系。

谢谢你。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    请尝试在无负载的情况下首先为充电器加电。 在系统电压达到3.65V 后连接负载。 充电器软启动功能将 VSYS 达到2.2V 之前的输入电流限制为200mA。 如需了解更多详细信息、请参阅 BQ25890数据表(版本 SLUSC86C)第21页。

    此致、

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    非常感谢您的回复。
    案例1:VBUS  被连接 并且电池 被连接

    CASE2:VBUS  关闭 、电池 已连接

    案例3:VBUS 已连接  且电池 已关断

    问题1:"充电器软启动功能将 VSYS 达到2.2V 之前的输入电流限制为200mA "如果这样、VSYS 在所有这三种情况下都无法驱动4.7Om 负载。 但实际上、只有在案例3中、VSYS 才会获得1.87V。 在其他2种情况下、VSYS 获得约3.6V 的电压并正常驱动负载。

        因此、我认为第21页与问题无关。 我是对的吗?

    更多说明: 在使用电路板的应用中、当 WiFi 断开时、电路板在5V 电源下消耗250-300mA 电流。 当 WiFi 连接时、电源电压为5V 时、电流消耗增加至350-400mA。

         在第3种情况下、 当 WiFi 断开时、应用程序工作良好。 但是、当连接到 wifi 时、DSP 会复位、 而使用示波器、我发现 VSYS 会出现下降。

         在上图中、蓝色通道是 VSYS、黄色通道是 DSP 的1.8V。 当电路板尝试连接到 wifi 时、电流会增加、bq25890无法提供足够的电流、因此 VSYS 会下降。

         在案例1和案例2中、 当 WiFi 断开 连接和 WiFi 连接时、应用程序都能正常工作。

    问题2: 根据数据表中的图5和图6。 我认为这两个图告诉我们、在情况1和情况2中、VSYS 可以提供高达3A 的电流。 我是对的吗?

    问题3: 但数据表未告知我们案例3中的电流限制、也未提供用于描述该情况的任何图。 在案例3中、VSYS 可以驱动的最大电流是多少?

       非常感谢。

       B.R.

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    在第1种和第2种情况下、充分充电的电池可以提供 SYS 电源。

    在第3种情况下、降压转换器的输出功率受充电器输入电流限制的限制。  在启动期间、软启动的输入电流被限制在200mA。  如果 SYS 电压 永远不会达到  SYS 短路电压、那么输入电流限制将保持在200mA。   如果 SYS 电压超过 SYS 短路热分流器、则输入电流限制设置为 每个 D+/D-引脚或 ILIM 引脚设置的较低值。  例如、如果 D+/D-找到 SDP 端口、则即使 ILIM 引脚电阻器将输入电流设置为3A、IINDPM 寄存器也会设置为500mA。   您可以使用 EN_LIM 寄存器禁用 ILIM 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff F:

      “更多说明: 在使用电路板的应用中,当 WiFi 断开连接时,电路板电流为250-300mA,电源为5V。 当 WiFi 连接时,使用5V 电源时,电流消耗增加到350-400mA。”

      该电路板使用 SDP USB 端口进行充电、并使用 USB 电流表测量电流。 ILIM 引脚电阻为220Om、这意味着 ILIM 引脚电流为1.8A。 “ 每个 D+/D-引脚或 ILIM 引脚设置的较低设置值”为500mA。

      在第3种情况下、当电路板上电时、默认情况下未连接 WIFI、电流为250-300mA (>200mA)、SYS 电压为3.65V-3.7V。 因此、我认为这与数据表第21页中描述的启动功能无关。 当软件连接 WiFi 时、电流增加、USB 电流表显示电流增加到大约340mA、然后下降到220mA。 电流下降与 SYS 电压下降时间匹配。

      在第1种情况和第2种情况下、连接 WiFi 时、一切都正常工作。

      因此、我认为 SYS 压降与 ILIM 无关。 我想在第3种情况下、bq25890系统只能提供大约300mA 的电流。 但我没有找到有关案例3中最大电流的任何信息。 您能否帮助确认这一点并在案例3中提供最大电流?

      图5和图6显示了案例1和案例2的电流与电压曲线。 情况3。

      非常感谢。

      B.R.

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    它是降压转换器。 如果 VBUS=5V 并且 IINPDM=500mA、那么使用效率功率平衡(eff =Po/引脚)、SYS 应该能够提供 ISYS=5V*0.5A*0.90/3.65V =616mA。 充电器 VBUS 引脚的电压是多少? 是由于连接到 USB 端口的高电阻还是由于仪表而下降?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当未连接 WIFI 时、电流为250-290mA、VBUS 引脚上的 VBUS 电压为4.97V。

    连接 wifi 时、VSYS 会下降、但 VBUS 引脚永远不会下降。

    对于测试、当使用4.7 Om 电阻负载连接 VSYS 时、VSYS 为1.65V、但 VBUS 引脚为5.03V。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、


    您能否发送 bq25890的原理图、包括电感器器件型号? 发生这种情况时、您是否有方法读取 I2C 寄存器、包括 ADC 测量? 状态寄存器将告诉我们发生了什么。 如果没有、那么发生这种情况时、您能否发送 VBUS、SW 和 SYS 的示波器图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       原理图如下:

      我使用的电感器是 SPM3020T-2R2M-LR  

      并且、I2C 被连接至 DSP、但是当 SYS 下降时、DSP 被复位。 发生这种情况时、我无法获取寄存器。

      这是发生以下情况时的 VSYS (蓝色)与 SW (黄色):

       发生这种情况时、VSYS (蓝色)与 VBUS (黄色)之间的关系为:


     

        非常感谢!

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    当 SYS 下降时、您能否放大 SW 引脚以显示 d/s 图54中所示的石英波形? 您是否有方法来测量充电器的输入电流? 我怀疑充电器输入电流受到限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       非常感谢。

       下面的2个图显示了 SW (黄色)和 SYS (蓝色)。

       图1:未连接 WIFI。 图2、SYS 在连接到 wifi 时下降(我将触发电平设置为 2.2V、下降沿)。 由于 SYS 在几 ms 内下降、您可以看到 SYS 在100ns 范围内是一条直线。

    图1:            


    图2:

    图1中的自动测量由于过冲而不会饱和。 光标测量值为:

            VSYS           POS 宽度       NEG 宽度

    图1  3.7V            528ns          160ns

    图2  2.2V            352ns          336ns

    我使用另一个2A 充电器并使用 USB 电流表来监控电流。 电池导通时 、电流为 1.08A。 因此、我不认为问题是由于输入电流受限。

      B.R.

    弗兰克

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    是否可以移除 USB 仪表并短接 D+=D-、然后重试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

        谢谢你。

         我从 TI 订购了 BQ25890EVM-664、今天我得到了。

         测试1。 我使用4.7Om 负载进行测试。

         1.在 VSYS 上未加载时,VSYS 为4.2V。 (D+ D-未短接)

          2.然后、我将负载放在 SYS 上、同时使电路板保持由 VSOURCE 供电。 VSYS 降至1.82V、这与电路板上出现的苯胺类似(1.75V)。 现在、VSOURCE 保持在5.08V、电流为0.18A。

     

      3.我还在 D+ D-短接的情况下重复上述实验。 发生了完全相同的断字器、VSYS 降至1.82V。

     4.您可以看到 Vsource 没有下降。 Vsource 是一个2A 的充电器、正如我说过的、当电池开启时、仪表显示电流为1.08A。

          我还在没有仪表的情况下尝试了实验。 发生了确切的苯丙胺。

    如果使用10Om 负载、则为5。 VSYS 为4.19V、一切正常。

       因此、我认为电池关闭时、bq25890 VSYS 无法提供大于4.2/4.7=893mA 的电流。

       问题1。 当电池关闭时、VSYS 可以提供的最大电流是多少?

       测试2。  将我的电路板与 BQ25890EVM-644进行比较。

        两个电路板都无法驱动4.7Om 负载。

        当负载为10Om 时、电路板上的 VSYS 为3.64V、而 EVM 上的 VSYS 为4.19V。

       问题2:我的电路板和 EVM 有何区别?

      问题3:板上的状态 LED 一次闪烁一次,而 EVM 上的状态 LED 则快速闪烁。 为什么?

     

        B.R.

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    我使用 bq25890通过5V/3A 输入提供远高于2A 的电流、因此我知道它能够正常工作。 总结:
    在 SYS <~2.0V 的情况下启动时、输入电流限制为200mA、因此充电器不会启动到4.7欧姆。
    2.启动后、输入电流限值被钳位到 ILIM 电阻器设置值或 IINDPM 寄存器设置值中的较低值。 借助于890、IINDPM 寄存器由 D+/D-引脚配置。 在 D+/D-短接的情况下、IINDPM 为3A、但除非您通过 I2C 禁用 ILIM 电阻器或更改电阻器将其设置为3A、否则 ILIM 电阻器会将输入电流钳制在3A 以下。 如果我正确地回忆一下、EVM ILIM 电阻器有一个与固定电阻器并联的电位器。 如果您将电位计增加到最大值、这会有帮助吗?
    3.如果快速添加如此大的负载引起的负载瞬态导致 SYS 电压下降<~ 2.0V,则充电器可能会被混淆并认为它处于启动状态,这将使您返回到上面的条件1。 在这种情况下、您需要在 SYS 和 GND 之间添加额外的电容器、以吸收更多瞬态并防止这种压降。

    借助 EVM、您可以使用 bqStudio I2C 软件读取充电器的状态寄存器、这可能会告诉您问题所在。 您是否有 EV2300或 EV2400 I2C 盒可与软件配合使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

      非常感谢。

      我发现 JP10与 EVM 上的跳线短接、VSYS 为4.2V。 移除 JP10中的跳线、VSYS 变为3.65V。

      在我的测试中、EVM 上的 RLIM 为130Om (R19电位计 设置为0Om)。 因此 ILIM 为355/130=2.73A。

      在我的测试中、4.7Om 负载与1uF 电容器在相对位置。 在4.7Om 负载下、VSYS 为3.13V。

      对于10Om 负载、当我先打开电源、然后手动将负载连接到 VSYS 时、VSYS 为3.65V。

       

    在4.7 Om 负载下:

    适配器被识别为 SDP、电流限制为500mA。 3.65/4.7*3.65/0.9/5=0.63A.0.5A。  

    这就是 VSYS 下降的原因。 如果我将电流限制设置为3.25A、即使在4.7Om 负载下、VSYS 也可以是3.65V。

    感谢你的建议。

    但我仍然对 EVM 有一些问题:

    问题1:在 EVM 板上短接2A 适配器和 D+/D-的情况下、该适配器仍可识别为 SDP。 (不使用电流表)。 但在我的板上、我在很多天前做了这个实验、它被认为是 DCP。

    问题2:在电池打开的情况下,适配器永远不会为电池充电。 但对于我的电路板、适配器会使用1.08A 为电池充电。

    对于上述2个问题、我还尝试了其他适配器、但始终是 SDP、从未充电。

    我没有从寄存器中找到原因、您能帮个忙。 非常感谢。



    B.R.


    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    首先、请检查 EVM 以确保其安装了 bq25890、而不是 bq25892。  然后、确认 未安装 JP1分流器、并且 JP2分流器连接在引脚1和2之间。  如果您使用的是电源、则可以在 JP5上安装分流器以短接 D+=D-并模拟 DCP。  如果要插入 DCP 适配器、请使用 J5。  如果这不起作用、请尝试翻转 S2开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

        我使用电源、设置5V 输出和2A 电流限制。 S2切换至右侧位置、使 D+ D-短接。 电池和10Om 负载被接受地连接到 VBAT 和 VSYS。 Rlimit 调整为最小值130Om、因此 Rlimit 设置的 Ilimit 为335/130=2.577A。

    连接如下所示:

    Vsource 识别为 DCP、寄存器如下所示:

    如果电源关闭、VSYS 为3.7V、这意味着电源现在由电池供电(对于这半个电池充满、VBATT 大约为3.7V)。

    问题1:为什么输入电流限制仅为500mA?

    问题2:为什么状态仍然不充电? 电源中显示的源极为320mA、但如果移除电池、源极为297mA。 因此、电源向电池提供20mA 的电流。 我等待10分钟、Isoure 仍然为320mA、状态仍然不充电。

     

    然后、我更换另一个电池并关闭和打开电源。  该电池几乎已满、VBATT 大约为4.124V、如下所示、

    状态仍为未充电、输入电流限制仍为500mA。

    但这次、源电流为370mA、这意味着大约70mA 的电流被驱动到电池中。 但状态仍不充电。

    请帮助。 谢谢你。

    B.R.

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、当 CHG_CONFIG = 1且 CE 引脚= LOW 时、电池充电被启用。 CE 引脚必须为低电平才能充电。 请安装 JP7分流器:JP7 CE 引脚设置:下拉至低电平以启用充电。

    输入电流限制检测是正确的、因为 DCP 的 REG00[5:0]= 3.25A (GUI 左上角)。
    对于 REG13[5:0](显示输入电流限制= 500mA)、它是启用输入电流优化器(ICO)时有效的输入电流限制。 由于 REG14[6](输入电流优化器(ICO)状态)显示“正在进行”,ICO 电流限制未最终确定,即 REG13[5:0]尚未显示最终 ICO 电流限制。 为避免混淆、请设置启用 ICD (REG02[4])=0 (即禁用 ICD)并再次读取寄存器。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning T、

        非常感谢。 现在、我对 EVM 板没有任何问题。

        但我自己的板上仍然有一个奇怪的连字符。

        我使用5V2A 电源、D+D-短接。

        电池接通后、bq25890可在加电时将电源识别为 DCP。

        但当电池未连接时 、bq25890会将电源识别为"未知适配器(500mA)"。

        这是电路板上两个条件下的寄存器。 我对 EVM 进行了相同的实验、它可以在两种情况下正确识别源。

        您能帮我找到电路板的问题吗?

        谢谢你。

    条件

    无电池

    电池供电

    源代码

    268mA

    557mA

    REG00

    0x48

    IINLIM=500mA

    0x7f

    IINLIM=3.25A

    REG01

    0x6

     

    0x6

     

    REG02

    0x5D

     

    0x5D

     

    REG03

    0x1A

     

    0x1A

     

    REG04

    0x20

     

    0x20

     

    REG05

    0x13

     

    0x13

     

    REG06

    0x5E

     

    0x5E

     

    REG07

    0x9D

     

    0x9D

     

    REG08

    0x3.

     

    0x3.

     

    REG09

    0x44

     

    0x44

     

    REG0A

    0x73

     

    0x73

     

    REG0B

    0xA7

    101:Unknownadpter

    (__LW_AT__500mA)

    不充电

    VSYSmin 调节中

    0x76

    011:DCP (3.25A)

     

    快速充电

    不在 VSYSmin 调节范围内

    REG0C

    0x5

    TS 冷却

    0x0

     

    REG0D

    0x12

     

    0x12

     

    REG0E

    0x0

    VBAT=0V

    0x4D

    VBAT=3.844V

    REG0F

    0x44

    VSYS=3.664V

    0x4D

    VSYS=3.844V

    REG10.

    0x7f

     

    0x49

     

    REG11.

    0x96

    VBUS=4.8V

    0x93

    VBUS=4.5V

    REG12.

    0x0

    IBAT=0mA

    0x5

    IBAT=250mA

    REG13.

    0x8.

    不在 IINDPM 中

    IDPM_LIM=500mA

    0x4A

    IINDPM

    IDPM_LIM=600mA

    REG14.

    0x1D

    正在进行优化

    0x5D

    检测到最大输入电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下表显示了电池未接通时电路板和 EVM 电路板之间的差异。‘

    奇怪的是、尽管电池未接通、但 EVM 仍会获得 VBAT=4.184V 和 VSYs=4.224V。 我使用 万用表检查了电压、这是正确的。  

    而 STAT LED 在 EVM 上非常快速地闪烁、大约为5Hz、而不是1Hz。 为什么?

    我想、移除电池后、VBAT 应该会切断、根据数据表、VSYS 将为3.65V。

    条件

    我的板

    EVM 板

    REG00

    0x48

    IINLIM=500mA

    0x7f

    IINLIM=3.25A

    REG01

    0x6

     

    0x6

     

    REG02

    0x5D

     

    0x1D

     

    REG03

    0x1A

     

    0x1A

     

    REG04

    0x20

     

    0x20

     

    REG05

    0x13

     

    0x13

     

    REG06

    0x5E

     

    0x5E

     

    REG07

    0x9D

     

    0x9D

     

    REG08

    0x3.

     

    0x3.

     

    REG09

    0x44

     

    0x44

     

    REG0A

    0x73

     

    0x73

     

    REG0B

    0xA7

    101:Unknownadpter

    (__LW_AT__500mA)

    不充电

    VSYSmin 调节中

    0x7E

    011:DCP

    (__LW_AT__3.25A)

    充电终端 DONE

    不在 VSYSmin 调节范围内

    REG0C

    0x5

    TS 冷却

    0x80

     

    REG0D

    0x12

     

    0x12

     

    REG0E

    0x0

    VBAT=0V

    0x5E

    VBAT=4.184V

    REG0F

    0x44

    VSYS=3.664V

    0x60

    VSYs=4224V

    REG10.

    0x7f

     

    0x51

     

    REG11.

    0x96

    VBUS=4.8V

    0x98

    VBUS=

    REG12.

    0x0

    IBAT=0mA

    0x0

    IBAT=0mA

    REG13.

    0x8.

    VINDPM 中

    不在 IINDPM 中

    IDPM_LIM=500mA

    0x3F

    不在 VINDPM 中

    不在 IINDPM 中

    IDPM_LIM=3.25A

    REG14.

    0x1D

    正在进行优化

    0x1D

    正在进行优化

    我认为电路板和 EVM 之间的唯一区别是我使用 bq27441来监控电池容量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从电路板上移除了 bq27441、但它没有变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当电池未连接且充电被启用时、此器件尝试将 VBAT 调节至电池充电限值(例如4.208V)、 然后终止、在 VBAT 可能下降到低于再充电阈值的特定时间后、器件将再次为 VBAT 充电以充电电压、因此充电器状态在充电和充电完成之间切换、STAT 引脚闪烁。 您可以通过在电池取出时禁用充电来防止这种情况。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning T、

       非常感谢。 根据您的建议、移除电池后、VBAT 不会再充电。

       如最后两篇文章所示、我的电路板有一个与 EVM 不同的奇怪现象。

       电池接通时、我的主板可以正确识别 DCP。 但在电池关闭时无法识别 DCP。 您能给我一些建议吗?

       非常感谢!

       此致。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于没有电池的电路板、REG0C=05 (TS 冷)。 您知道原因吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning T、

       非常感谢您的回复。

       因为 EVM 板上有一个 JP10、而我的板上没有 JP10。 连接10k 时、TS 将正常。

       当我移除 EVM 的 JP10跳线时、EVM 也是 TS 冷。 但 EVM 仍可以正确识别 DCP。

       B.R.

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning T、

        我找到了问题的原因。

        在原理图中、我使用 TS3USB221在主机 D+D-和 bq25890 D+D-之间切换、这与 bq2589090数据表中显示的典型应用示例类似。

        但 TS3USB221由 VCC_SYS 供电。 因此、当电池关闭时。 插入 USB 后、VCC_SYS 为0、因此 D+D-不会通过。 因此 bq25890无法连接识别 USB。

        因此、我应该使用 VCC 可以为5V 至14V 的 USB 开关、因为有许多9V 快速 USB 充电器。 但我发现没有这样的 USB 开关可以承受9V 或14V 电压。

        因此、解决方案是、我可以使用5-14V 输入3.3V 输出 LDO 为 TS3USB221供电。 我想电池关闭时、帽子会使 bq25890正确识别 USB 电源。 您认为解决方案可以吗?您能给我一些建议吗?

        谢谢你。

      B.R.

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参考 bq25890 EVM 设计 www.ti.com/.../sluuba2b.pdf、它使用3.3V 电压轨为 TS3USB221供电、3.3V 电压由 VBUS 通过 LDO 产生。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning T、

       非常感谢您的帮助!

       此致!

    弗兰克