This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:μH μH 一个10 μ H 至22 μ H 的电感值范围。"

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713912/tps61170-a-10-h-to-22-h-inductance-value-range-is-recommended

器件型号:TPS61170

大家好

如果我们问 TPS61170、您会介意吗?

"具有较小电感值的电感器可以提供更好的负载瞬态响应。 μH μH、建议使用10 μ H 至22 μ H 的电感值范围。"
->是否可以使用47uH? 如果我们使用47uH、负载瞬态响应是否 会降低?
  关于相位裕度、 它是否会因 fc=1/(2π√LC)而有所改善?
  或者、是否有任何问题?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    选择47uH 电感器时,右半平面零点将移至较低的频率。  因此、为了使电路具有足够的相位裕度、必须将穿越频率设置为较低的频率。 从而导致不良的动态/或瞬态响应。

     2π√FC-1/(Δ V LC)可由补偿网络的零点进行补偿。 因此、这对瞬态没有影响。