请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61170 大家好
如果我们问 TPS61170、您会介意吗?
"具有较小电感值的电感器可以提供更好的负载瞬态响应。 μH μH、建议使用10 μ H 至22 μ H 的电感值范围。"
->是否可以使用47uH? 如果我们使用47uH、负载瞬态响应是否 会降低?
关于相位裕度、 它是否会因 fc=1/(2π√LC)而有所改善?
或者、是否有任何问题?
此致、
大田松本