大家好、团队、
是否可以计算"余量调整"的时间? 因为它随负载变化、所以计算起来是否困难?
Vboost 的设定值为24V、稳定在19V。 19V 时的电流为335mA。
此致、
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
是否可以计算"余量调整"的时间? 因为它随负载变化、所以计算起来是否困难?
Vboost 的设定值为24V、稳定在19V。 19V 时的电流为335mA。
此致、
加藤
您好、Kato-San、
我理解您的问题、下面是我的答案。
由于自适应余量环路控制、 OUT 引脚电压上的电压在 运行期间可能不会始终保持稳定值。 我认为需要14秒才能保持稳定、因为 LED 正向取决于温度。 在启动后的几秒钟内、由于自发热、LED 会变热、因此 LED 的 VF 会下降、直至达到热平衡。 因此、恒定室电压将保持稳定一段时间。
另一方面、如果 LED 处于 PWM 调光条件下、OUT 引脚电压将为方波。 因此电压不能始终保持稳定。 我希望我能回答您的问题。
此致、
祥豪