This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8861-Q1:关于"净空适应"

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711899/lp8861-q1-about-headroom-adaptation

器件型号:LP8861-Q1

大家好、团队、

是否可以计算"余量调整"的时间? 因为它随负载变化、所以计算起来是否困难?
Vboost 的设定值为24V、稳定在19V。 19V 时的电流为335mA。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato、

    我不确定您的问题吗? 您能否澄清流经 ISET 引脚(引脚10)的输出电流的目标 LED 电流值? "余量调整"时间的含义是什么?

    此致、
    祥豪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xianghao-San、

    很抱歉、我没有充分解释它。
    "余量自适应"是被以下红圈包围的部分。 我正在检查是否可以计算稳定时间。

    此外、Riset= 24kΩ Ω、并将其配置为将4个输出连接在一起、输出400mA。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    该时间段有多个因素。

    Vout 电压初始值、您可以根据数据表第14页中的公式计算 Vout 初始值。

    目标 Vout 电压取决于 LED 灯串的 VF 电压、但通常取决于温度。

    FB 引脚上的 Vout 分压电阻值。

    它将是一个复杂的方程。 我认为、总的来说、这是大约几十毫秒的很短的时间周期。 请问您为何要计算此时间段? 谢谢你。

    此致、

    祥豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xianghao-San、

    现在、电压稳定在"余量自适应"状态需要大约14秒。
    我的客户正在监控 LED 的电压并提出问题、因为我们希望估算启动监控器的时间。

    此致、
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xianghao-San、

    能否从设计角度说、它将在几十毫秒内稳定下来?
    可能需要14秒吗?
    如果是、请告诉我可能需要时间的机制。

    此致、
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    我理解您的问题、下面是我的答案。

    由于自适应余量环路控制、 OUT 引脚电压上的电压在 运行期间可能不会始终保持稳定值。 我认为需要14秒才能保持稳定、因为 LED 正向取决于温度。  在启动后的几秒钟内、由于自发热、LED 会变热、因此 LED 的 VF 会下降、直至达到热平衡。 因此、恒定室电压将保持稳定一段时间。

    另一方面、如果 LED 处于 PWM 调光条件下、OUT 引脚电压将为方波。 因此电压不能始终保持稳定。 我希望我能回答您的问题。

    此致、

    祥豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xianghao-San、

    感谢您的合理回答。 非常有帮助。

    此致、
    加藤