This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73733DCQR

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713994/tps73733dcqr

您好!

能不能有人帮助我了解如何为 LDO 选择热特性。 例如、我要尝试根据热阻值(我有 THETA JA 49.5 vs 67.2 vs 53.1;THETA JC 58.9 vs 87.6 vs 35.2;THETA JB 25.1 vs 36.8 vs 7.8)从给定的选项中选择哪一个是可靠的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maheswari、

    虽然我们有很多有关 LDO 和热性能的文章、但我同意我们缺少非常简单的答案。

    我经常描述它的方式是、您使用 Theta JA 估算热性能、使用 Theta JC 确认热性能。

    也就是说、Theta JA 是高于环境温度的摄氏度/瓦、给出的数字适用于 JEDEC 标准高 K 电路板。 对于 LDO、最好使用 PCB 环境温度而不是室温。 如果您的应用在最大电流为1A 的情况下为2.5V 至1.8V、则功耗为0.7W、高于环境温度的结温上升估计为0.7W*TJA。 TJA 会因封装而异、通常越小越好。

    一旦您有了一个 PCB、TJC 可帮助确认应用中的实际裸片结温。 这是通过在裸片顶部添加热电偶并测量温度来实现的。 在这里、您将测得的温度加上 TBC*0.7W 来估算芯片的实际温度。

    我发现在实践中、使用 TJB 是非常有声的、因为在器件和 PCB 之间几乎不可能有热电偶。

    有关更详细的说明、您可能需要查看以下 www.ti.com/.../slua844a.pdf

    我希望这有助于澄清这些参数之间的差异。

    如果没有、请毫不犹豫地再次询问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已经有了更好的理解。 感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maheswari、

    很高兴在这里。 如果您需要其他支持、请告诉我。

    此致、