This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65912:关闭模式下的高 IQ

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713981/faq-tps65912-high-iq-in-off-mode

器件型号:TPS65912

在关闭模式下、VCC 引脚上的 IQ 为何会增加? 通常约30uA、但在关闭模式下、IQ 会增加到90uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当未提供 VDDIO 但 VCC 为时、器件上会出现高 IQ 问题。 VDDIO 可由 TPS65912x、LDOAO 上的 VR 输出或外部电源供电。 当 VDDIO 由 TPS65912x 上的 VR 供电时、关闭模式 Iq 可能更高、因为所有 VR 在关闭模式期间都处于关闭状态。

    如果 VDDIO 由外部供电、则应限制 VCC 和 VDDIO 之间的持续时间以减少功率损耗。

    在关闭模式下、VDDIO 未供电时、VCC 上的最大 Iq 可高达150uA、但只有极少数器件会显示此行为。